This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP7760:辅助电源串联电阻器(R112)的问题

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5022

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/733811/pmp7760-problems-with-aux-power-series-resistor-r112

器件型号:PMP7760

我们已经实现了您的参考设计 PMP7760的精确副本、该设计采用 LM5022控制器、并在实验室中对其进行了评估。 当输入电压良好且斜升时、性能正常。 但是、当电源输入具有过多的阻抗(导致不稳定)或突然施加(高 dV/dt)时、电阻器 R112熔断。 这反过来又导致失去调节功能、这在次级侧当然具有很大的破坏性。 有趣的是、初级侧的所有其他组件都可以承受这种情况。

那么、我的第一个问题是:R112的用途是什么? 它是如何计算的、是否可以省略、应该使用什么额定功率?

我的第二个问题是:此故障的原因是什么? 电源输入上发生的任何情况都不应影响位于辅助绕组上的 R112、对吧? 它冲击的浪涌必须由变压器引起、或由 Vin 节点上神秘的强负电压脉冲引起(我假设不会发生、因为控制器可以承受该事件)。

我将执行更多的测量、但由于故障会导致这样的混乱、我希望在下一次尝试之前知道要测量的内容。

原理图:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Filip、

    感谢您使用 LM5022。 引入 R112通常是为了抑制泄漏和 C180之间的任何可能谐振、因为 VIN 引脚是一个小负载。 应选择其尺寸来处理功率耗散。

    我仍然想知道这个电路将如何损坏快速总线电压应用。 我注意到您仅发布了 PMP7760报告中的原理图。 在您创建自己的 PCB 时、是否可以麻烦您发布自己的原理图、以便快速检查?


    谢谢、
    Youhao Xi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的快速响应!

    我随附了我们原理图的 PDF。 我们和您的之间存在一些差异、但当电阻器第二次爆炸时、我移除了 D6并将 L1和 L2短路、使其更像您的设计。

    原理图中还有一个已知错误:当使用辅助绕组为测量电路供电时、我们应从 R1的另一侧将其抽头。

    4个电源输入的原因是、我们希望在不受电缆电阻影响的情况下测量电压。 因此、单独的测量接地"MGND"。

    问题是、当我移除 D6时、可以忽略其复杂性、我认为原理图非常接近原始设计、除了我们有额外的大输入电容器。

    此致、
    /Filip Wahlberg

    e2e.ti.com/.../PSU_5F00_A.pdf