器件型号:PMP7760
我们已经实现了您的参考设计 PMP7760的精确副本、该设计采用 LM5022控制器、并在实验室中对其进行了评估。 当输入电压良好且斜升时、性能正常。 但是、当电源输入具有过多的阻抗(导致不稳定)或突然施加(高 dV/dt)时、电阻器 R112熔断。 这反过来又导致失去调节功能、这在次级侧当然具有很大的破坏性。 有趣的是、初级侧的所有其他组件都可以承受这种情况。
那么、我的第一个问题是:R112的用途是什么? 它是如何计算的、是否可以省略、应该使用什么额定功率?
我的第二个问题是:此故障的原因是什么? 电源输入上发生的任何情况都不应影响位于辅助绕组上的 R112、对吧? 它冲击的浪涌必须由变压器引起、或由 Vin 节点上神秘的强负电压脉冲引起(我假设不会发生、因为控制器可以承受该事件)。
我将执行更多的测量、但由于故障会导致这样的混乱、我希望在下一次尝试之前知道要测量的内容。
原理图: