请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:PMP11237 主题中讨论的其他器件:UCC29950、
你好!
我对 PMP11237的电感器设计有疑问。 ´mn´t UCC29950n´t 电源、但我不确定电感器设计(本设计中的 L1)、因为它在数据表中没有给出具体说明。 在 PMP11237中、什么是适合小电感器的好材料? 我´m 3F3铁氧体磁体是好的、因为 f=100kHz、但它是 PMP11237中电感器 L1的材料?