This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP11237:去除电感器

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: PMP11237

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/733458/pmp11237-desing-inductor

器件型号:PMP11237
主题中讨论的其他器件:UCC29950

你好!
我对 PMP11237的电感器设计有疑问。 ´mn´t UCC29950n´t 电源、但我不确定电感器设计(本设计中的 L1)、因为它在数据表中没有给出具体说明。 在 PMP11237中、什么是适合小电感器的好材料? 我´m 3F3铁氧体磁体是好的、因为 f=100kHz、但它是 PMP11237中电感器 L1的材料?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我在这里附上了 PMP11237的 L1以供您参考。

    该电感器使用铁氧立方体3C90材料或等效材料。 请注意、不建议在新设计中使用3F3。

    此致、

    Sheng-Yang Yu

    e2e.ti.com/.../RLTI_2D00_1108.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    哦,太棒了! 但是、我们可能知道匝数和类型内核。 我必须制造另一个具有其他特性的电感器、但这对我来说是很好的信息。
    谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    磁性元件供应商会轮流保密。 但是、您可以猜测磁芯有效区域具有给定磁芯形状/尺寸和优化磁芯损耗 Bbias 的匝数。