请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TIDA-03030 您好!
我的客户希望驱动 USB 典型 C 型耳机以进行音频输出。
我们已经了解了 TIDA-03030。
问题是,在其工具中,驱动 TIDA-03030的“3.5mm 音频插孔”的最佳放大器是什么。
其理念是 、驱动 "3.5mm 音频插孔"的工具 将全部在工具中实现-因此不是真正的连接器) 、 并且耳机可以连接到 USB-Typ C 连接器以进行 音频输出。请参阅随附的草稿。
理想情况是具有 I2C 控制的音频放大器。
特别是对于纯路径设备,不清楚 GND 信号是如何处理的(由于移至音频信号的“中”电位)。
您是否对如何将音频信号驱动到驱动 USB 典型 C 耳机的 TIDA-03030 3.5mm 音频插孔有一些建议?
e2e.ti.com/.../USB-Typ-C-audio-output.pdf
非常感谢
祝你一切顺利、
Olrik