This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-03030:如何驱动 USB 典型 C 耳机的音频

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-03030

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/733057/tida-03030-how-to-drive-audio-for-a-usb-typ-c-headset

器件型号:TIDA-03030

您好!

我的客户希望驱动 USB 典型 C 型耳机以进行音频输出。

我们已经了解了 TIDA-03030。

问题是,在其工具中,驱动 TIDA-03030的“3.5mm 音频插孔”的最佳放大器是什么。

其理念是  、驱动 "3.5mm 音频插孔"的工具 将全部在工具中实现-因此不是真正的连接器) 、 并且耳机可以连接到 USB-Typ C 连接器以进行 音频输出。请参阅随附的草稿。

理想情况是具有 I2C 控制的音频放大器。

特别是对于纯路径设备,不清楚 GND 信号是如何处理的(由于移至音频信号的“中”电位)。

 

您是否对如何将音频信号驱动到驱动 USB 典型 C 耳机的 TIDA-03030 3.5mm 音频插孔有一些建议?

e2e.ti.com/.../USB-Typ-C-audio-output.pdf

非常感谢

祝你一切顺利、

Olrik

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Olrik、

    TIDA-03030上似乎没有放大器。 我建议针对音频放大器 IC 提出一个新问题作为器件型号、以便正确的工程师查看此主题。

    谢谢、
    Eric