This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP40871:线路调节

Guru**** 2867110 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS61391

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1177141/pmp40871-line-regulation

器件型号:PMP40871
主题中讨论的其他器件:TPS61391

大家好、

>25mA 时的负载调节情况如何? 客户的幻象电源最大为28mA 超过20mA 是否有任何副作用?

此致、

Hayashi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hayashi、您好!

    很抱歉、回答很慢。  如果输入电压为3.3V、TPS61391将无法在28mA 时提供48V 输出、因为它将受到峰值电流限制和 DCM 运行模式的限制(请参阅 TPS61391数据表的第8.2.2.2节)。  如果输入电压为5V、则可以使用5.6uH 电感器将峰值电感器电流保持在800mA 限制以下、并保持 DCM 模式、输出为48V/28mA。

    谢谢、

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian、

    我了解输入电压为3.3V 时存在限制。 但是、当我查看所附的图时、会发现电压降超过22.5mA。 这些是线性下降到25mA 以上吗?

    此致、

    Hayashi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hayashi、您好!

    它实际上不会是线性的、但输出电压将继续降低。 由于输入电流受峰值电流限制和输入电压是固定的、因此它的运行方式更像是恒定功率限制。

    谢谢、
    Brian