This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice:分压器误差和分辨率问题

Guru**** 2537360 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/640582/tina-spice-problem-with-voltage-divider-error-and-resolution

主题中讨论的其他器件:TINA-TI

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

大家好、

我遇到的问题是、当使用15kOhm/10kOhm (R22-1、R22-2)电阻作为分压器时、分压不正确。 如结果窗口所示、24.95V 反馈电压在2.5分频后应具有9.98V 而非10V 的电压;因此、稳态输出电压相对于25V 的目标值始终具有20mV 的误差。

当使用1.5kOhm/1kOhm 电阻时、反馈电压显示正确的电压;但这组电阻不是实际产品中使用的电阻。

在纸张上、考虑分压器周围运算放大器的输出和输入电阻时、最终输出的电压误差应处于微级、而不是毫伏。

有人可以查看仿真文件吗?
非常感谢您的任何意见!

e2e.ti.com/.../PA_2B00_bw_2B00_FB_5F00_transient003-_2800_test-VFB_2900_TI.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    我们对这两种情况进行了仿真、并注意到 U3OPA376的输出端的电流不同、由于负载效应、这些电压的反馈电压不同、并且附加了这些电压的结果。  

    R22-1=1.5k、R22-2=1k 时的结果:

    R22-1=15k、R22-2=10k 时的结果:

    此致、

    Ashis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ashis、

    感谢您的回答!

    在负载效应生效的情况下、我仍然不明白分压器(VFB/2.5)上的电压输出为何在两种情况下仍然是完美的10V。

    对于15k/10k 对、VFB/2.5不应该是9.996V?

    此致、

    Chia

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我需要对测试台进行一些说明、如下所示:

    1.运算放大器电路未与您提到的分压器连接。 请对此进行确认。

    2. vtest =11.73V、当它未与分压器 n/w 也请确认。

     此致、

    Ashis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这是连接错误。 但是、在解决它之后、结果是相同的。
    2.我不确定 AD8250未连接时+IN 上的电压。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    由于 AD8250正在灌入一些电流(公式如下所示)、这意味着流经 R22-1和 R22-2的电流不同:

    当电阻较低时、误差很小。 当电阻较高时、它们无法提供足够的电流、因此误差变得更加明显。

    希望这澄清了您对分压器网络工作的担忧。

    此致

    Ashis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢!