工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型
大家好、
我遇到的问题是、当使用15kOhm/10kOhm (R22-1、R22-2)电阻作为分压器时、分压不正确。 如结果窗口所示、24.95V 反馈电压在2.5分频后应具有9.98V 而非10V 的电压;因此、稳态输出电压相对于25V 的目标值始终具有20mV 的误差。
当使用1.5kOhm/1kOhm 电阻时、反馈电压显示正确的电压;但这组电阻不是实际产品中使用的电阻。
在纸张上、考虑分压器周围运算放大器的输出和输入电阻时、最终输出的电压误差应处于微级、而不是毫伏。
有人可以查看仿真文件吗?
非常感谢您的任何意见!
e2e.ti.com/.../PA_2B00_bw_2B00_FB_5F00_transient003-_2800_test-VFB_2900_TI.TSC