请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TIDA-00663 您好!
我正在尝试为自己的镜头和 LD、PD 设计计算功率预算。
关于 TIDUCM1A 上引入的参考信息、功率密度计算(第9页)规定 PD 上的接收功率为1.4uW (905nm)。
是否有人可以提供有关计算的详细信息?
假设透镜直径为1.5cm、则905nm 时的功率密度为0.62913W/m^2。 那么、对于接收功率、它只是"0.621913W/m^2 *(D/2)^2*PI"吗?
或者还有其他需要考虑的东西吗?
谢谢你。