This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-00663:背景光计算(数据表文档编号 TIDUCM1A 的第9页)?

Guru**** 2535750 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/642038/tida-00663-background-light-calculation-datasheet-page-9-of-document-tiducm1a

器件型号:TIDA-00663

您好!

  我正在尝试为自己的镜头和 LD、PD 设计计算功率预算。  

关于 TIDUCM1A 上引入的参考信息、功率密度计算(第9页)规定 PD 上的接收功率为1.4uW (905nm)。  

是否有人可以提供有关计算的详细信息?  

 假设透镜直径为1.5cm、则905nm 时的功率密度为0.62913W/m^2。 那么、对于接收功率、它只是"0.621913W/m^2 *(D/2)^2*PI"吗?  

或者还有其他需要考虑的东西吗?  

谢谢你。  

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Jason、

    用户指南中有一个拼写错误。 ASTM G173-03参考规格(rredc.nrel.gov/.../astmg173.html )中报告的905nm 时的功率密度首先是7.6337E-01 W/m^2。

    然后、您指出的接收功率为7.6337E-01 W/m^2 *(D/2)^2*PI、在 D=1.5cm 的情况下等于134uW。

    对于给您带来的不便、我深表歉意、我将在用户指南中继续纠正此问题。

    谢谢
    Giovanni
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你,Giovanni :)