This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/OPA348:误差"U1:vccvs1_in:缺少值、假定为0V @直流"在 LT Spice 中进行仿真时

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/640640/tina-spice-opa348-error-u1-vccvs1_in-missing-value-assumed-0v-dc-while-simulating-in-lt-spice

器件型号:OPA348
主题中讨论的其他器件:TINA-TI

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

我在其中一个电路中使用 OP348、并在 LT Spice 中进行仿真时 在 Spice 错误日志中获取此错误"U1:vccvs1_IN:缺少值、假设为0V @ DC"。

我怀疑 SPICE 模型中存在问题 、例如在子电路中、有一个电容器在两者之间连接任何电阻器、用于有限充电电流(只是一个猜测)。

虽然当我在 TINA 中进行仿真时、它工作正常。

由于电路的其余部分已经在 LT Spice 中工作、因此我也需要此模型。

请提前提供帮助/感谢。

Sunney

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sunney、

    我不认为这是一个模型问题。 SPICE 中的以下行意味着2个节点(Vzo_4和 VOUT)通过0V 电源(基本上是短接)进行连接。 您可以尝试在末尾添加0以使其显式、以查看它是否在您的工具中工作。 坦率地说、这是 PSpice 兼容仿真器应理解的基本 PSpice 语法。 请告诉我这是否可以修复您看到的错误。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢你 Nikhil 的答复。