请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:OPA348 主题中讨论的其他器件:TINA-TI
工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型
我在其中一个电路中使用 OP348、并在 LT Spice 中进行仿真时 在 Spice 错误日志中获取此错误"U1:vccvs1_IN:缺少值、假设为0V @ DC"。
我怀疑 SPICE 模型中存在问题 、例如在子电路中、有一个电容器在两者之间连接任何电阻器、用于有限充电电流(只是一个猜测)。
虽然当我在 TINA 中进行仿真时、它工作正常。
由于电路的其余部分已经在 LT Spice 中工作、因此我也需要此模型。
请提前提供帮助/感谢。
Sunney