This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMS3655:电感尺寸问题

Guru**** 2928790 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/639467/lms3655-question-for-inductance-size

器件型号:LMS3655

大家好、

对于24VIN、12VOUT 和5A、LM3655的 Webench 仿真目前建议使用大电感(150uH)、而24VIN、5V 输出电压和5A 使用10uH 进行仿真。 正确吗? 您能否为12VOUT/5A 推荐合适的电感值?

- 24VIN、12Vout 和5A 的 Webench 仿真结果

谢谢、

此致、

Sam Lee

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Webench 中似乎有一个错误。 在高达5.99V 的输出电压下、计算工作正常、返回值10uH。 当输出电压为6V 及以上时、电感器值会增加到大于100uH、结果包括小数值、例如10V 输出情况下为145.833uH。 仅供参考使用标准电感器公式、我还得到了10uH 的12V 输出。 我将把这个移到 Webench 论坛。 他们可以看到什么是错误并修复它。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Lee 和 John、

    我们正在研究这个问题。 我们将就此向您回复。

    谢谢、此致、
    阿图尔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢 John 和 Atul。

    此致、
    Sam Lee