This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice:瞬态仿真导致 PC 在 Windows 10下关闭。

Guru**** 2538950 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/636851/tina-spice-transient-sim-causes-pc-to-turn-off-under-windows-10

主题中讨论的其他器件:TINA-TI

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

我有一个相当大的电路、运行瞬态仿真。 在我的旧 XP 笔记本电脑上工作需要4或5小时、因此我尝试在家用电脑上运行、AMD 四核处理器和 Windows 10 64位。 在大约5%的输入仿真中、PC 关闭。 没有错误消息、没有蓝屏、只关闭电源。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Steve、

    这是一个非常奇怪的问题。 您能否共享您的 TSC 文件、以便我们可以检查一些系统(但我怀疑我们可以获得您拥有的确切配置)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已上传文件给您。 如果你不明白、请告诉我。

    Steve

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Steve、

    您是否每次运行该电路时都执行此操作?

    谢谢、
    JC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我尝试了两次,两次都关闭了。 BTW、版本9.3.50.40 SF-TI 作为管理员运行。

    Steve

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Steve、

    我在 家用电脑、台式机中看到了类似的行为。
    它没有运行 Win10或 TINA、但它会运行一段时间并突然断电。
    无警告、无窗口消息、无蓝屏。 它 会突然关闭。

    结果发现内部电源设备变弱、 会过热并关闭系统。
    在我的情况下、它不需要比正常计算负载更大的负载、只是需要一些时间来最终预热、直到 温度传感器跳闸。

    关闭电源解决了问题、电脑在这之后很长时间内为我提供了良好的服务。

    这可能不是您看到的问题、但如果您有不同的计算密集型程序、则可以运行它、这可能有助于找出根本原因。

    此致、
    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 John、

    我将对此进行研究。 我有一个较新的电源、但当我儿子将系统更新为具有高功率视频的四核处理器(他是游戏玩家)时、他将其与我的 PC 交换。 他的系统需要更新的电源线。 由于我使用板载视频、此电源正常、只有两个硬盘和一个 DVD 驱动器。 此外、此 PC 很少关闭、会全天候运行。

    更新了:我发现我没有更新这个 PC 上的 TINA、所以我下载了最新版本。 它在关闭之前达到了15%。

    谢谢大家

    Steve

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    这是关键。 我运行 Prime95、系统在~2分钟后关闭 将 PC 拆开并清洁、发现散热器化合物已完全干燥。 清洁处理器和散热器、重新涂抹化合物并重新组装。 已运行 Prime 95 20分钟以上、没有问题。 安装了温度监测器、保持在50°C 以下。重新注册我的仿真并运行、直到运算放大器中出现0电流故障。 看起来我是在做生意。 如果我能找到我得到该错误的原因、该怎么做!

    有人对此有建议吗? 有时降低一些内部信号电平会有所帮助、但不知道原因。

    谢谢大家、

    Steve

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Steve、

    很高兴听到第一个问题得到解决。
    为了识别故障、我们需要运行 有问题的电路的 silms。

    最简单的方法是将您的电路文件发布到此线程。 使用上面的回形针图标。

    如果您对此不满意、则还有其他选项。

    此致、
    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    随附的是文件。 我更改 POT 位置和输入信号电平以进行不同的试验。 尝试优化低电平输入的电路。 有时会运行、有时会以相同的错误进行故障排除。

    e2e.ti.com/.../Rcvr-1-channel-Z.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Steve、
    电路运行正常、没有任何变化、但需要一段 L-o-n-g 时间才能完成。
    瞬态分析选项为 Calculate Operating Point。

    将选项更改为零初始值会使事情增加很多、仿真成功完成。
    缺点是启动瞬变可能需要一段时间才能稳定下来。 在本例中、输出 VM10似乎需要大约2.5ms 的仿真时间才能在这两个选项之间达成一致。

    如果您的电路仍然存在问题、请告诉我、我们可以通过调整仿真分析参数来帮助收敛。
    此致、
    John
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 John:
    我的访客发送了一个运行正常的消息。 我将在今天稍后发送一个我知道故障的报告。
    Steve
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    在零初始条件下、sims 运行得更好。 不过、我刚出了问题。 我要连接这个。

    Thankse2e.ti.com/.../0753.Rcvr-1-channel-Z.TSC

    Steve

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Steve、

    您的最新电路似乎对我来说运行正常。 无错误。

    此致、
    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 John、

    我会不断尝试措辞。

    Steve

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    此仿真的 convergencee2e.ti.com/.../3480.Rcvr-1-channel-Z.TSC 故障为61%。

    谢谢、

    Steve

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Steve、

    在我的机器上、最新的原理图似乎运行正常、没有任何错误。
    图如下所示。

    如果您有任何疑问、请告诉我。

    此致、
    John

    e2e.ti.com/.../1057.tinadiag.emf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    同一文件也在我的家用电脑上运行。 我需要检查、我的笔记本电脑上可能没有最新版本。 另一个想法是、我的笔记本电脑是一台较旧的32位计算机、我的家庭 PC 是一台64位计算机。

    感谢所有帮助。 我现在应该可以了。

    Steve

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Steve、

    感谢您提供信息。

    如果您有任何疑问或疑虑、请告诉我。

    此致、
    John