工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型
我有一个相当大的电路、运行瞬态仿真。 在我的旧 XP 笔记本电脑上工作需要4或5小时、因此我尝试在家用电脑上运行、AMD 四核处理器和 Windows 10 64位。 在大约5%的输入仿真中、PC 关闭。 没有错误消息、没有蓝屏、只关闭电源。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Steve、
我在 家用电脑、台式机中看到了类似的行为。
它没有运行 Win10或 TINA、但它会运行一段时间并突然断电。
无警告、无窗口消息、无蓝屏。 它 会突然关闭。
结果发现内部电源设备变弱、 会过热并关闭系统。
在我的情况下、它不需要比正常计算负载更大的负载、只是需要一些时间来最终预热、直到 温度传感器跳闸。
关闭电源解决了问题、电脑在这之后很长时间内为我提供了良好的服务。
这可能不是您看到的问题、但如果您有不同的计算密集型程序、则可以运行它、这可能有助于找出根本原因。
此致、
John
谢谢 John、
我将对此进行研究。 我有一个较新的电源、但当我儿子将系统更新为具有高功率视频的四核处理器(他是游戏玩家)时、他将其与我的 PC 交换。 他的系统需要更新的电源线。 由于我使用板载视频、此电源正常、只有两个硬盘和一个 DVD 驱动器。 此外、此 PC 很少关闭、会全天候运行。
更新了:我发现我没有更新这个 PC 上的 TINA、所以我下载了最新版本。 它在关闭之前达到了15%。
谢谢大家
Steve
尊敬的 John:
这是关键。 我运行 Prime95、系统在~2分钟后关闭 将 PC 拆开并清洁、发现散热器化合物已完全干燥。 清洁处理器和散热器、重新涂抹化合物并重新组装。 已运行 Prime 95 20分钟以上、没有问题。 安装了温度监测器、保持在50°C 以下。重新注册我的仿真并运行、直到运算放大器中出现0电流故障。 看起来我是在做生意。 如果我能找到我得到该错误的原因、该怎么做!
有人对此有建议吗? 有时降低一些内部信号电平会有所帮助、但不知道原因。
谢谢大家、
Steve
随附的是文件。 我更改 POT 位置和输入信号电平以进行不同的试验。 尝试优化低电平输入的电路。 有时会运行、有时会以相同的错误进行故障排除。
Steve、
在我的机器上、最新的原理图似乎运行正常、没有任何错误。
图如下所示。
如果您有任何疑问、请告诉我。
此致、
John