This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/TINA-TI:矩形脉冲的扫描幅度

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/638068/tina-spice-tina-ti-sweep-amplitude-of-rectangular-pulse

器件型号:Tina-TI

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

您好、

我不熟悉 TINA、这可能是个愚蠢的问题... 我希望无论如何都能找到答案。

我有一个电路、我想用矩形30ns 电流脉冲激励、该脉冲不是从 t=0开始、而是从 t=50ns 开始。 我知道、实现这一目的的唯一方法是信号编辑器的"分段线性"方法。 为此、我使用以下"代码":

0 0n
50N 0n
51n 100N
81n 100N
82n 0n
1U 0n

我在信号编辑器中找到的脉冲方法始终使脉冲从 t=0开始、这不是我想要的。 如果能更简单地做这一点,我会很感激的建议:-)。

现在我要问的实际问题是:我要扫过脉冲的高度(或振幅)。 我想自动运行脉冲高度变化的连续仿真,如100nA、200nA、300nA ... 然后在结果窗口中看到彼此放置的多个图。 我附加了.tsc 文件以演示我希望 do.e2e.ti.com/.../TIA_5F00_analysis.tsc 的内容

在 LTSpice 中执行此操作非常简单直观、但我尚未在 TINA 中找到执行此操作的方法。

我知道我可以扫描直流源、因此我尝试使用具有时间控制开关的直流电流源、这会对产生的脉冲形状产生不利影响。

我想我正在监督这里的事情。 为随后扫过的脉冲高度引入一个变量不是那么困难、对吧?

我希望有人能帮助我、我会非常感激。

非常感谢大家的参与、此致、

1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1月、

    您的 PWL 看起来正常。 您可以运行随附的 TSC 文件。 该电路中还有一个 VCVS、它设置为将电压增益从0.8扫描到1.2。 运行瞬态仿真、您将看到3个波形。

    谢谢、
    JCe2e.ti.com/.../amp_5F00_stepping.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    嗨、JC、
    这正是我要找的。 非常感谢!

    此致、

    1月