工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型
您好、
我不熟悉 TINA、这可能是个愚蠢的问题... 我希望无论如何都能找到答案。
我有一个电路、我想用矩形30ns 电流脉冲激励、该脉冲不是从 t=0开始、而是从 t=50ns 开始。 我知道、实现这一目的的唯一方法是信号编辑器的"分段线性"方法。 为此、我使用以下"代码":
0 0n
50N 0n
51n 100N
81n 100N
82n 0n
1U 0n
我在信号编辑器中找到的脉冲方法始终使脉冲从 t=0开始、这不是我想要的。 如果能更简单地做这一点,我会很感激的建议:-)。
现在我要问的实际问题是:我要扫过脉冲的高度(或振幅)。 我想自动运行脉冲高度变化的连续仿真,如100nA、200nA、300nA ... 然后在结果窗口中看到彼此放置的多个图。 我附加了.tsc 文件以演示我希望 do.e2e.ti.com/.../TIA_5F00_analysis.tsc 的内容
在 LTSpice 中执行此操作非常简单直观、但我尚未在 TINA 中找到执行此操作的方法。
我知道我可以扫描直流源、因此我尝试使用具有时间控制开关的直流电流源、这会对产生的脉冲形状产生不利影响。
我想我正在监督这里的事情。 为随后扫过的脉冲高度引入一个变量不是那么困难、对吧?
我希望有人能帮助我、我会非常感激。
非常感谢大家的参与、此致、
1月