主题中讨论的其他器件: LM20333
工具/软件:WEBENCH设计工具
当使用所需的值(VSON 封装、5.95V≤Vin≤27.6V、Vout=5.12V、Iout=1A、30°C)打开设计时、 Webench 只是指出 LM43602无法实现这一点;没有给出任何说明。 如果我将封装更改为 PWP、则会找到一个解决方案(以及122个其他解决方案):奇怪的是、由于数据表中没有列出封装之间除了热阻之外的任何其他差异...
当进入高级选项(Fsync = 1070kHz 且电源正常)时、只有 LM20333出现;如果电源正常复选标记被删除、则会显示20个结果(其中6个显示电源正常信号!)、但 LM43602不在其中。
"未找到器件"列表在所有情况下都是出奇的空...
而这正是我丢失的地方:LM43602数据表显示电源正常信号、3.5V 至36V 的输入电压(比要求的宽)、2A 的输出电流(比要求的大)以及200kHz 至2.2MHz (需要1.07MHz)之间的同步功能。 它还规定了最大250ns 的最短导通时间、从而在1.07MHz 时产生17.6%的绝对最小占空比、该占空比应足以从27.6V 输入调节5.12V 电压;借助所述的频率折返特性、最小输入电压也不会产生任何问题。
要完全清楚:我需要使用134.08kHz 的整数倍进行同步。
欢迎您提供任何帮助和/或见解。