This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/LM43602:奇怪的结果(如果有)

Guru**** 2538950 points
Other Parts Discussed in Thread: LM43602, LM20333

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/636448/webench-tools-lm43602-strange-results-if-any

器件型号:LM43602
主题中讨论的其他器件: LM20333

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

当使用所需的值(VSON 封装、5.95V≤Vin≤27.6V、Vout=5.12V、Iout=1A、30°C)打开设计时、 Webench 只是指出 LM43602无法实现这一点;没有给出任何说明。 如果我将封装更改为 PWP、则会找到一个解决方案(以及122个其他解决方案):奇怪的是、由于数据表中没有列出封装之间除了热阻之外的任何其他差异...
当进入高级选项(Fsync = 1070kHz 且电源正常)时、只有 LM20333出现;如果电源正常复选标记被删除、则会显示20个结果(其中6个显示电源正常信号!)、但 LM43602不在其中。
"未找到器件"列表在所有情况下都是出奇的空...

而这正是我丢失的地方:LM43602数据表显示电源正常信号、3.5V 至36V 的输入电压(比要求的宽)、2A 的输出电流(比要求的大)以及200kHz 至2.2MHz (需要1.07MHz)之间的同步功能。 它还规定了最大250ns 的最短导通时间、从而在1.07MHz 时产生17.6%的绝对最小占空比、该占空比应足以从27.6V 输入调节5.12V 电压;借助所述的频率折返特性、最小输入电压也不会产生任何问题。
要完全清楚:我需要使用134.08kHz 的整数倍进行同步。

欢迎您提供任何帮助和/或见解。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    由于最短关断时间限制、LM43602在1.07 MHz 时无法支持这些要求。 Webench 应该仍然能够找到低于约540kHz 的较低频率的解决方案、在任何情况下、应该已经给出了设计不起作用的原因。 我将把这个帖子移至 Webench 论坛以进行澄清。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我没有得到它:最短关断时间的最大额定时间为250ns、在1.07MHz 时、这将是17%的占空比。
    TTPMK、足以从27.6V 降至5.12。 除非我对降压稳压器的理解是不正确的,否则我很乐意接受教育
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Leo、

    您应该能够在"显示未找到其他器件的原因"下查看原因。 我看到的原因是外部同步频率高于器件在您的输入条件下可以使用的最大频率限制。 在 WEBENCH 中、由于最小 TOFF 限制、频率限制在482kHz 左右。  

    最小 TOFF 导致的 Fsmax =(1-Vout/VinMin*1.05)/(200ns)。 我们将使用典型的最小关断时间、并为在 VinMin 完成的占空比计算添加5%裕度。 这导致在 Vout=5.12V 时、VinMin 为5.95V 时约为482kHz。 大约为~385kHz、最大关断时间为250ns。 您可以将同步频率降低到该范围内、以确保器件正常工作。 请告诉我这是否有帮助。  

    以下是268160Hz (2*134080Hz)作为 Fsync 的共享设计链接 :webench.ti.com/.../SDP.cgi

    此致、

    模块  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我仅使用产品文件夹页面上列出的 Vin 范围、Vout 和 Iout 的标准 Webench 输入进行了测试。 Webench 未返回设计、"显示未找到器件的原因"为空白。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我刚刚从产品文件夹页面(www.ti.com/.../lm43602)中重试 、它从该页面中提供了323KHz 设计。  但是、您无法从此处设置同步 fsw。

    对于"显示未找到其他器件的原因"说明、请参阅常规流程(TI.com 面板条目)中输入1070kHz 同步 Fsw 并启用"电源正常"复选框、如 Leo 所述、您只能看到 LM20333、但当您检查原因时、您应该会看到故障原因。 如果这不能为您双方重现、我们可能需要更深入地了解。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、它现在对我来说很有用。 我今天早上从 TI 网络外部尝试过它、但没有。 也许这与它相关、或者 Webench 只是"向下"。 我今晚回家后会再试一次。 或者、OP 可能会再次尝试。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我这么做了、它在这里也起了作用。
    这可能是因为我们在这里运行 Linux、或者在 Firefox/noscript 中使用一些安全设置。

    至於其他方面,似乎我有严重的自助餐厅不足,把开/关时间混淆了,很抱歉。
    现在设计已经很好了。