请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LMV652 主题中讨论的其他器件:TINA-TI、
工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型
大家好、
我正在尝试验证 LMV652运算放大器模型上的开环传递函数、以设计补偿网络来驱动容性负载。
开环传递函数的数据表波特图与我从 TINA 模型获取的波特图不匹配。
而我从 TINA 获取的是什么
10欧姆负载电阻器
和2K 欧姆负载
您能否告诉我如何驱动模型以获得与数据表相似的结果?
-Namir