This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/LMV652:SPICE 模型不会与#39;t 作为频率响应的数据表

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, LMV652

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/636438/tina-spice-lmv652-spice-model-doesn-t-behave-as-the-datasheet-for-frequency-response

器件型号:LMV652
主题中讨论的其他器件:TINA-TI

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

大家好、

我正在尝试验证 LMV652运算放大器模型上的开环传递函数、以设计补偿网络来驱动容性负载。

开环传递函数的数据表波特图与我从 TINA 模型获取的波特图不匹配。

 而我从 TINA 获取的是什么

10欧姆负载电阻器

 

和2K 欧姆负载

 

您能否告诉我如何驱动模型以获得与数据表相似的结果?

-Namir

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    纳米尔
    请将您的 TINA 测试电路上传到此线程吗?
    在我们继续之前、最好查看您使用的电路。
    谢谢。
    John
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不知道为什么我发布的图片在第一篇帖子中不显示。

    而我从 TINA 获取的是什么

    10欧姆负载电阻器

    和2K 欧姆负载

    您能否告诉我如何驱动模型以获得与数据表相似的结果?

    -Namir

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    纳米尔
    在您的测试台上、输出引脚上出现了什么直流电压?
    此致、
    John
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 John:
    感谢您的快速跟进。
    在没有负载的情况下、我得到-2.85V
    在10欧姆负载下、我得到-33.62mV
    在2K 欧姆负载下、我得到-2.72V

    我将 VG1源上的直流电平设置为零。

    -Namir
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    纳米尔
    2k 且无负载的输出被埋入较低的电源中。 我怀疑10欧姆负载的输出饱和。
    这就是为什么您看不到开环增益的实际结果。
    您可以采用三种方法。
    1.插入一个与信号源串联的小电压源。 通过反复试验调整此电源的电压、直到在输出引脚上得到大约0Vdc、然后运行交流响应。
    2.创建一个闭环增益约为10V/V 的测试电路并运行交流响应。 使用 TINA 的图管理器、您可以在后处理器中创建一个等效于 Vout/(Vin+- Vin-)的函数、其中 Vin+和 Vin-分别是模型的同相和反相引脚。
    3.创建使用大电感器(1G - 1T)作为反馈组件的闭环放大器。 这允许放大器进行偏置、同时在有用频率下支持与开环增益等效的增益。

    如果您有任何疑问、请告诉我。
    此致、
    John
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我认为它可以正常工作、非常感谢! 第一种方法是解决方案!
    最后一个小问题是、数据表上的相位轴是否错误? 如果它从顶部的零开始、它看起来是幅度轴的副本

    -Namir
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    纳米尔
    数据表图显示的是相位裕度、而不是原始相位。
    这就是它从180开始而不是从零开始的原因。
    此致、
    John