This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/LM25118:LM25118–多路输出的电路大致相同

Guru**** 2541750 points
Other Parts Discussed in Thread: LM25118

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/713001/webench-tools-lm25118-lm25118-about-same-circuit-for-multiple-output

器件型号:LM25118

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

您好!

我希望在以下条件下使用 LM25118。

[使用条件]

VIN=10.8V 至15V

Vout 从6.0V 更改为15V。

Iout=3.0A (最大值)

因此、我想使用同一设计来仿真共源共栅1和共源共栅2。

此外、我想知道共源共栅1和共源共栅2最合适的设计。

如果您有任何建议、请告诉我。

-Case1 Vin=10.8V 至15V,Vout=6.0V,Iout=3.0A

-CASE2输入电压=10.8V 至15V、输出电压=15V、输出电流=3.0A

此致、

黄鑫源

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、黄星源、

    请参阅 LM25118器件的数据表。 在第8.2节中、分步说明了如何为任何 VIN、VOUT 和 IOUT 范围设置外部测试台、这非常简单。 该示例考虑12V VOUT。 但是、您可以使用这些公式来获取满足您要求的所有组件的值。
    如有任何疑问、请告知我们。

    谢谢、
    Abhisek
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、Abhishek 病变

    随附的文件是我的要求原理图。

    我不确定能否满足我的需求。

    可以帮助我检查并向我提供一些建议吗?

    e2e.ti.com/.../3_5F00_OK.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、黄星源、

    我尝试使用此原理图设置 PSpice 发布模型、发现它能够进行调节。 请在下方查找 PSpice 原理图和结果供您参考。  

    请注意、原理图中使用的反馈电阻器网络将 VOUT 设置为13.5V、而不是15V。

    如有任何进一步的询问,请予以回复。

    谢谢、此致、

    Abhisek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Abhishek 病变

    谢谢。

    我知道这个。

    我的问题是如何使该 SCH 中的 Vout 从6.0V 更改为15V?  更改 R16?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、黄星源、

    要更改 VOUT、您需要通过 FB 引脚(上图中的 R9和 R14)将电阻器网络从 VOUT 更改为 GND 引脚。

    调节方程为 VOUT*R14/(R9+R14)=1.23V (根据数据表电气特性表的调节 VFB 值)。 因此、您可以固定一个电阻值并根据此公式计算另一个值。

    但是、对于单个原理图、VOUT 通常是固定的、并使用电阻器的特定值。 如果您希望有一个可支持两个 VOUT 值的原理图、则需要使该电阻器网络能够根据需要进行更改。

    但愿这对您有所帮助。

    谢谢、此致、

    Abhisek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Abhishek 病变

    谢谢。

    当我更改上述原理图中的 R9和 R14时、电感器扼流圈或其他扼流圈是否也需要更改?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、黄星源、

    如上所述、如果您浏览数据表的第8.2节并计算原理图元件、您将能够获得所有这些元件的建议值。

    我昨天计算了 VIN=10.8-15V、VOUT=13.5 (正如您在发送的原理图中设置的那样)和 IOUT=3A。
    L 达到16.7uH。 您的15uH 值似乎足够接近。 它应该能够正常工作。
    COUT 最小值约为111uF。 您已保持300uF 的电容。 这也应该是足够的。

    但是、我强烈建议您按照这些要求进行操作、并自行重新进行这些计算、以满足您的确切输入和输出要求。 这将使您对您的设置更有信心。

    谢谢、此致、
    Abhisek
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Abhishek 病变

    谢谢。