This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-00554:在 TIDA-00554深度开发过程中遇到的几个问题

Guru**** 2560390 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-00554

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/710688/tida-00554-several-questions-encountered-during-deep-development-with-tida-00554

器件型号:TIDA-00554

您好!

我们拥有一批 TIDA-00554并尝试基于 Android 平台开发应用。

‘D获得了“LPNIRscanNanoGUI_2.1.0”(适用于 PC /来自 TI)和“NIRscan Nano”(适用于 Android /来自 KST /许多错误,幸运的是我们修复了)

我们仍然尝试了一些问题、但仍然无法解决:

1# 关于 基准校准选择(例如‘出厂/以前/新’在 PC-GUI 上),我们如何 在 Android 平台上实施?  

    详细信息:我们在 'User's Guide (用户指南)--第89页-- 表 J-5中找不到相应的蓝牙特征 UUID。 GATT 校准信息服务(GCI)'

2# 当 TIDA-00554‘蓝牙与 Android 设备连接,该应用程序将自动从 TIDA-00554接收‘CalCoefficients’和 CalMatrix’。由于 这两个文件内置在 TIDA-00554中,为什么每次 重新连接时它都有不同的内容?

   详细信息: 在一次成功连接后,两个文件不会更改,无论我们扫描多少个样本,重新连接时都会出现问题。我们只能 通过'getRefCalCoefficies()和 getRefCalMatrix ()'获取二进制字节,但不知道这两个数据的具体内容,但实际上,这些数据确实在变化。

3# 新 参考文件存储在 PC 上的什么位置?

   详细信息:'此新扫描存储在 PC 上、然后可通过"上一个"参考单选按钮进行选择。' ---- NIRCAN Nano GUI 用户手册--第6页  

4#请提供高度反射材料的特定产品序列号吗?以便我们可以购买正确的标准参考材料

   详细信息:“99%的反射材料可以通过使用思百龙涂层金属制成” --- NIRCAN Nano GUI 用户手册--第18页

5#如果我们使用‘Replace Reference Calibration’(替换基准校准)功能 更改内置基准,我们可以通过‘Reset’(重置)功能将其改回'Factory Reference'(出厂基准)吗?

   详细信息:基于 PC-GUI

6# 当 TIDA-00554通过蓝牙连接 Android 设备时、系统是否会计算合适的增益值(whick 表示自动 PGA 增益选择)?

7#   ‘CalCoefficients’和‘CalMatrix’如何  影响'Candata',然后输出 最终的'Intensity'?(我们需要数学过程,但 如果这是商业秘密,请忽略此问题,请忽略此问题)

我们对我们提出了如此多的问题感到非常抱歉,但我们确实做到了最好。

,,我们相信,在深入发展的过程中,这些问题自然会遇到而且只有你们才能提供正确的解决方案。

此致、

RI 团队 [ daapinker@gmail.com (如 有必要)]

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Ping 您好、
    欢迎访问 DLP 论坛、感谢您关注 DLP 技术。

    我必须与我们的内部团队讨论此主题。 我将在下周中再回来。 但愿如此。

    此致、
    Vivek
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Vivek,

    我很高兴听到这个消息,并对这些词语拼写错误表示遗憾。
    仍在等待您的进一步回复。

    此致、

    Ping
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Ping 您好、
    感谢您的耐心等待。 请查找您的问题的答案:

    1#关于基准校准选择(例如‘出厂/以前/新’在 PC-GUI 上),我们如何在 Android 平台上实施?
    详细信息:我们在'User's Guide (用户指南)--第89页--表 J-5中找不到相应的蓝牙特征 UUID。 GATT 校准信息服务(GCI)'

    Vivek>基准校准–此功能仅通过 USB 支持、因为它永久取代了基准校准。
    没有针对“扫描参考选择->新建”的专用命令,因为可以通过执行简单的扫描并在本地存储来实现。 同样,“扫描参考选择->以前”也可以通过使用本地存储的参考扫描进行扫描和计算(本地)吸收度来实现。

    2#当 TIDA-00554‘蓝牙与 Android 设备连接,该应用程序将自动从 TIDA-00554接收‘CalCoefficients’和 CalMatrix’。由于这两个文件内置在 TIDA-00554中,为什么每次重新连接时它都有不同的内容?
    详细信息:在一次成功连接后,两个文件不会更改,无论我们扫描多少个样本,重新连接时都会出现问题。我们只能通过'getRefCalCoefficies()和 getRefCalMatrix ()'获取二进制字节,但不知道这两个数据的具体内容,但实际上,这些数据确实在变化。

    Vivek>实际数据不应更改。 但是、它是多数据包传输、组合数据文件可能会由于标头信息而发生变化。 请比较实际数据、如果有任何问题、请让我们来看看。

    3#新参考文件存储在 PC 上的什么位置?
    详细信息:'此新扫描存储在 PC 上、然后可通过"上一个"参考单选按钮进行选择。' ---- NIRCAN Nano GUI 用户手册--第6页

    Vivek>C:\Users\ \AppData\Local\Texas Instruments\NIRscanNano

    4#请提供高度反射材料的特定产品序列号吗?以便我们可以购买正确的标准参考材料
    详细信息:“99%的反射材料可以通过使用思百龙涂层金属制成”--- NIRCAN Nano GUI 用户手册--第18页

    Vivek>我们使用了 Labsphere SRS-99-010
    www.labsphere.com/.../pb-13058rev00_sdr_standards.pdf

    5#如果我们使用‘Replace Reference Calibration’(替换基准校准)功能更改内置基准,我们可以通过‘Reset’(重置)功能将其改回'Factory Reference'(出厂基准)吗?
    详细信息:基于 PC-GUI

    Vivek>它会覆盖、无法恢复。

    6#当 TIDA-00554通过蓝牙连接 Android 设备时、系统是否会计算合适的增益值(whick 表示自动 PGA 增益选择)?

    Vivek>仅支持蓝牙自动 PGA 增益。

    7#‘CalCoefficients’和‘CalMatrix’如何影响'Candata',然后输出最终的'Intensity'?(我们需要数学过程,但如果这是商业秘密,请忽略此问题,请忽略此问题)

    Vivek>请参阅 C:\ti\DLPSpectrumLibrary_2.0.3\doc 文件夹(安装光谱库时安装)中的材料、以概览光谱库中提供的所有函数。
    对于上述特定问题,请浏览 dlspect_scan.c 中的 dlspect_scan_interpReference()函数的源代码 (可在 C:\ti\DLPSpectrumLibrary_2.0.3\src 文件夹中找到)。

    希望这能解答您的问题。
    此致、
    Vivek
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Vivek,

    非常感谢您的详细而有用的回复。
    但我对你对问题1#的答复感到困惑:

    '因为它永久地取代了基准校准。'
    详细信息:永久,您是否意味着它更改了"上一个"参考而不是"工厂"参考? 我认为只有‘替换参考校准’功能才能更改‘工厂’参考。

    "因为可以通过进行简单扫描并在本地存储来实现... '
    详情:本地存储,这是否意味着在 PC GUI 上使用‘Replace Reference Calibration’(更换参考校准)功能?

    再次感谢!
    此致、
    Ping
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Ping、
    我很抱歉造成混淆。

    基准校准–此功能仅通过 USB 支持、因为它永久取代了基准校准。
    我将介绍 GUI 中"Utilities"选项卡下的"Replace Reference Calibration"函数。 蓝牙不支持此功能。

    2.“扫描参考选择”中的“新建”和“上一个”单选按钮被组合使用。 典型的流程
    -首先选择"新建"、然后扫描反射标准(99%反射)或您可能想要作为参考的任何材料。 此扫描的结果存储在本地 PC 中、而不是存储在 EVM 中。 接下来、当您扫描选择了"上一个"单选按钮的材料时、软件将使用本地存储的扫描结果(使用"新"获取)来计算相对吸光度。

    希望这是答案。

    此致、
    Vivek
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Vivek,ć
    非常感谢您耐心地回答这些问题(这对我们非常有帮助)。

    此致、
    Ping