您好!
我们拥有一批 TIDA-00554并尝试基于 Android 平台开发应用。
‘D获得了“LPNIRscanNanoGUI_2.1.0”(适用于 PC /来自 TI)和“NIRscan Nano”(适用于 Android /来自 KST /许多错误,幸运的是我们修复了)
我们仍然尝试了一些问题、但仍然无法解决:
1# 关于 基准校准选择(例如‘出厂/以前/新’在 PC-GUI 上),我们如何 在 Android 平台上实施?
详细信息:我们在 'User's Guide (用户指南)--第89页-- 表 J-5中找不到相应的蓝牙特征 UUID。 GATT 校准信息服务(GCI)'
2# 当 TIDA-00554‘蓝牙与 Android 设备连接,该应用程序将自动从 TIDA-00554接收‘CalCoefficients’和 CalMatrix’。由于 这两个文件内置在 TIDA-00554中,为什么每次 重新连接时它都有不同的内容?
详细信息: 在一次成功连接后,两个文件不会更改,无论我们扫描多少个样本,重新连接时都会出现问题。我们只能 通过'getRefCalCoefficies()和 getRefCalMatrix ()'获取二进制字节,但不知道这两个数据的具体内容,但实际上,这些数据确实在变化。
3# 新 参考文件存储在 PC 上的什么位置?
详细信息:'此新扫描存储在 PC 上、然后可通过"上一个"参考单选按钮进行选择。' ---- NIRCAN Nano GUI 用户手册--第6页
4#请提供高度反射材料的特定产品序列号吗?以便我们可以购买正确的标准参考材料
详细信息:“99%的反射材料可以通过使用思百龙涂层金属制成” --- NIRCAN Nano GUI 用户手册--第18页
5#如果我们使用‘Replace Reference Calibration’(替换基准校准)功能 更改内置基准,我们可以通过‘Reset’(重置)功能将其改回'Factory Reference'(出厂基准)吗?
详细信息:基于 PC-GUI
6# 当 TIDA-00554通过蓝牙连接 Android 设备时、系统是否会计算合适的增益值(whick 表示自动 PGA 增益选择)?
7# ‘CalCoefficients’和‘CalMatrix’如何 影响'Candata',然后输出 最终的'Intensity'?(我们需要数学过程,但 如果这是商业秘密,请忽略此问题,请忽略此问题)
我们对我们提出了如此多的问题感到非常抱歉,但我们确实做到了最好。
,,我们相信,在深入发展的过程中,这些问题自然会遇到而且只有你们才能提供正确的解决方案。
此致、
RI 团队 [ daapinker@gmail.com (如 有必要)]