Other Parts Discussed in Thread: PMP30046
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:PMP30046 您好!
TI 是否有功率高达200瓦的储能解决方案?
功能与 PMP30046类似。
PMP30046是否可以并联?
示例
每个模块50W。
并行2模块100W。
并行4模块200W。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Mike、您好、我们假设 您的电容器电压为28V、降压转换器的输入电压低至14V;
这允许电容器电压从28V 下降到14V、因此 DU = 14V;
输出功率为192W、因此估算的输入功率为202W、效率为95%。
在21V 输入下、平均输入电流会导致9.6A -因此我们可以快速估算:
Q = C x U = I x t、得到 C = I x t / U、这里 C = I (avg) x t (保持)/ du = 9.6A x 30ms / 7V;
因此、您需要41mF 的电容器组;电容器容差为+/-20%、因此需要50.000uF 的电容器组;
您的银行的额定电压应为35V。 此致、Bernd