This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP30046:TI 是否有功率高达200瓦的储能解决方案?

Guru**** 2899250 points

Other Parts Discussed in Thread: PMP30046

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/712922/pmp30046-does-ti-have-an-energy-storage-solution-with-power-up-to-200-watts

器件型号:PMP30046

您好!

 

TI 是否有功率高达200瓦的储能解决方案?

功能与 PMP30046类似。

PMP30046是否可以并联?

  示例

每个模块50W。

并行2模块100W。

并行4模块200W。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Lynn、

    很抱歉耽误你的时间。 保持电容为1000uF;中间总线电压为28V,假设降压转换器能够在低至6V 的电压下工作。
    表示 du 为28V-6V;根据充电定律、Q = C x U = I x t;差分:
    C x du = I x Thu;I 是平均电流、这是保持时间;

    我们需要了解保持时间和在保持期间支持的平均电流。 请提供建议。

    Ryan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ryan
    最大负载为12V 16A 30ms。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mike、您好、我们假设 您的电容器电压为28V、降压转换器的输入电压低至14V;
    这允许电容器电压从28V 下降到14V、因此 DU = 14V;
    输出功率为192W、因此估算的输入功率为202W、效率为95%。
    在21V 输入下、平均输入电流会导致9.6A -因此我们可以快速估算:

    Q = C x U = I x t、得到 C = I x t / U、这里 C = I (avg) x t (保持)/ du = 9.6A x 30ms / 7V;
    因此、您需要41mF 的电容器组;电容器容差为+/-20%、因此需要50.000uF 的电容器组;
    您的银行的额定电压应为35V。 此致、Bernd