This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/SN74HC244:SN74HC244 IBIS 模型 TPD 时序问题。

Guru**** 2562120 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, SN74HC244

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/713729/tina-spice-sn74hc244-sn74hc244-ibis-model-tpd-timing-issue

器件型号:SN74HC244
主题中讨论的其他器件:TINA-TI

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

你好。

我在`m 上使用 SN74HC244 ibis 模型进行仿真。

我发现了一些意外问题。

这是问题。

如果输入信号速率快速(现在仿真25MHz)、则在无电容且无负载的情况下、输出的 TR/TF 将变为大约1ns。

 输入速率为 10MHz、   输出的 TR/TF 变为大约5ns。

这是正常的、还是我的仿真有一些故障?

数据 表中有 TPD (TPLH 和 Tphl)的 nessory 时间。

我知道 sn74hc244缓冲器的情况非常严重。  

但我认为  、在缓冲器处更改 TR/TF 是异常的。  

这是我  的仿真原理图。

请告诉我要了解的任何解决方案或想法。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、HyungJe、

    查看该模型、我预计 TR/TF 约为2ns。 OUT_50的斜升数据具有1.53ns TR 和2.29ns TF、输入1000欧姆。

    由于 IBIS 仅对输出特性进行建模、因此它完全不应依赖于输入数据速率、也无法使用 IBIS 捕获传播延迟。

    由于某种原因、您的原理图未附加。

    让我看看我是否可以重新创建您看到的内容并返回给您。

    此致、

    David Larkin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、David

    感谢你的答复。

    我再次附加了示意图。

    正如您所说的。 我还认为输入速率和输出 TR/TF 之间没有关系。

    但结果却不是这样。

    如果有任何故障、请查看并告知我。

    此致。

    Woo HyungJe

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、HyungJe、

    我正在开始构建我的 ADS 测试台、但在您的设置中立即注意到了一些问题。 您将开关信号驱动到 IBIS 输入中、然后获取输入缓冲器的输出、并将其驱动到另一个为输出配置的 IBIS 实例化中。

    这对我来说似乎是反向的。

    我认为您应该将 IBIS_O 用于输出(VtPulse 将连接到引脚 T (我认为))。 然后、您可以获取输出、并将其连接到 IBIS_I

    我将继续在我的测试台工作、但请查看您的设置。

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、David

    感谢你的答复。

    如您所见、我将 SN74HC244 IBIS 模型用于 IBIS_I 和 IBIS_O

    您是否建议我 只使用 IBIS_O?

    我 还使用仅 IBIS_O 进行了输出( VT 脉冲连接 PIN_T 和获取输出)

    但结果没有变化。

    IBIS_Model 有问题、还是我的使用有故障?

    如果您有任何想法、请告诉我。

    注意事项

    HyungJe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、HyungJe、

    我发现了这个问题。 VT 数据的开头还有一些额外的"读取"时间。 它在开关前的平坦时间大约为20ns。 它应该在时间0开始切换很多。

    这就是为什么在较慢的速度下它可以正常工作的原因。 它有足够的时间超过初始状态、以获取 VT 中的所有切换信息。 在更高的速度下、仿真仅捕获部分转换。

    提供了几个选项。

    a)您可以手动减去大约20ns。

    B)如果您有 HyperLynx、则可以选择让它删除时间偏移。

    C)我可以手动减去偏移量、如果您给我发送电子邮件、请向您发送更正后的 IBIS 文件。 (我稍后会将其上传到网络以更正模型、但这需要一些时间)。

    请告诉我您希望如何继续、

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、David

    感谢您查找问题。

    我希望接收 新的 IBIS 文件。

    这是我的电子邮件地址。

    woohyungje@jem-net.co.jp

    注意事项。

    Woo HyungJe