主题中讨论的其他器件:TINA-TI、
工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型
你好。
我在`m 上使用 SN74HC244 ibis 模型进行仿真。
我发现了一些意外问题。
这是问题。
如果输入信号速率快速(现在仿真25MHz)、则在无电容且无负载的情况下、输出的 TR/TF 将变为大约1ns。
输入速率为 10MHz、 输出的 TR/TF 变为大约5ns。
这是正常的、还是我的仿真有一些故障?
数据 表中有 TPD (TPLH 和 Tphl)的 nessory 时间。
我知道 sn74hc244缓冲器的情况非常严重。
但我认为 、在缓冲器处更改 TR/TF 是异常的。
这是我 的仿真原理图。
请告诉我要了解的任何解决方案或想法。