This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/LM25085:申请定制/扩展 WebBench 范围

Guru**** 2560240 points
Other Parts Discussed in Thread: LM25085, LM5175

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/711226/webench-tools-lm25085-request-for-custom-extended-webbench-ranges

器件型号:LM25085
主题中讨论的其他器件: LM5175

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

我对在 WebBench "自定义"选项中指定的输出电流范围之外使用 LM25085感到好奇。 据我所见、没有理由将 IC 用于更大的负载、甚至超过10A、因此我想使用设计人员进行调查。 我还没有找到一个如此全面和快速的工具--特别是在新的重新设计中!

如何强制实施每个 WEBENCH 设计(由 TI 指定?)的范围限制、是否可以对其进行调整(可能是在临时/每用户级别)? 或者运行本地版本? 也许已经有了权变措施。 或者我在数据表中缺少某项内容、10A 是适当的限值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Paul:

    我们将查看您的查询、并将很快返回给您。

    谢谢、
    Kiran Kumar
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Paul:

    在数据表中、Ioutmax 设置为10A、Webench 遵循此限制。

    请在下面的数据表中找到 Ioutmax 限制。 有关 Ioutmax 限制的更多信息、请查看数据表第11页的"概述"部分。

    如果您想创建 Iout 大于器件 Ioutmax 限制  的设计、请在 e2e.ti.com/.../196论坛中打开 e2e TT。

    谢谢、

    Kiran Kumar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kiran、

    感谢您的帮助! 好的、我读出来是一个建议、但不一定是电气限制(此外、我知道一些好的 PFETS!) 但这确实说明了 WebBench 将其设置为最大10A 的原因(在产品页面上也是如此)。 不过、奇怪的是、用户是否有办法超出这些范围(例如、如果这是另一个设计)?

    下一个可用于执行此任务的 IC (LM5175)的 BOM 成本是此 IC 的4倍、仅增加2倍的输出(适用于我的应用)。 我认为我的应用可以使用多个 LM25085、因为我实际上有8个相同的负载、我可以通过任何方式拆分它。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Paul:

    我们坚持数据表的限制、并且不会在今天的工具中超出这些范围。

    谢谢、
    Kiran Kumar
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Kiran、

    好的、这很有道理! 安全的设计。 我想检查一下。

    谢谢您的帮助、
    Paul