主题中讨论的其他器件: LM5175
工具/软件:WEBENCH设计工具
我对在 WebBench "自定义"选项中指定的输出电流范围之外使用 LM25085感到好奇。 据我所见、没有理由将 IC 用于更大的负载、甚至超过10A、因此我想使用设计人员进行调查。 我还没有找到一个如此全面和快速的工具--特别是在新的重新设计中!
如何强制实施每个 WEBENCH 设计(由 TI 指定?)的范围限制、是否可以对其进行调整(可能是在临时/每用户级别)? 或者运行本地版本? 也许已经有了权变措施。 或者我在数据表中缺少某项内容、10A 是适当的限值。