This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/LM5141-Q1:TINA 交流分析的 Webench

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, LM5141-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/713002/tina-spice-lm5141-q1-webench-to-tina-ac-analysis

器件型号:LM5141-Q1
主题中讨论的其他器件:TINA-TI

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

大家好、

我一直在 Webench 中评估 LM5141-Q1、并看到 Webench 产生了环路响应曲线。 我还想在 TINA 中对此进行评估、因此我将仿真导出到 TINA。 进入 TINA 后、我必须将输入电压更改为一个阶跃函数(因为 TINA 无法读取 Webench 创建的输入电压)、然后我转到"AC Analysis"->"AC Transfer Characteristis"、并运行仿真。 但是、产生的不是系统的简单环路响应、而是生成一组曲线来分析电路的各个方面。

是否可以提供如何根据从 Webench 导出的内容仅获取 TINA 中的环路响应的方向?

提前感谢您!

进行了比较

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jared、

    它很可能与参数扫描有关。 选中"Analysis"->"Mode"、然后单击"Single"。

    希望以上内容能解决您的难题。 否则、您也可以将"原理图"(而不是复制粘贴文件)从旧文件复制粘贴到新的新 TINA 会话/文件。

    Herman
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    赫尔曼、您好!

    上述两项建议似乎都没有不同。 我继续将 Webench 文件下载到 TINA、仅将输入更改为高达18V 的单元步进函数。 您能否查看随附的文件并查看是否可以获得正确的环路响应?

    e2e.ti.com/.../LM5141_2D00_Q1.tsc

    提前感谢您的支持!

    -Jared

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jared、

     该 器件的 WEBENCH 中不支持交流仿真、它没有频域模型可供您查看 TINA 中的环路响应。

    此致、
    JC