请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM5141-Q1 主题中讨论的其他器件:TINA-TI、
工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型
大家好、
我一直在 Webench 中评估 LM5141-Q1、并看到 Webench 产生了环路响应曲线。 我还想在 TINA 中对此进行评估、因此我将仿真导出到 TINA。 进入 TINA 后、我必须将输入电压更改为一个阶跃函数(因为 TINA 无法读取 Webench 创建的输入电压)、然后我转到"AC Analysis"->"AC Transfer Characteristis"、并运行仿真。 但是、产生的不是系统的简单环路响应、而是生成一组曲线来分析电路的各个方面。
是否可以提供如何根据从 Webench 导出的内容仅获取 TINA 中的环路响应的方向?
提前感谢您!
进行了比较