This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP20058:如何修改输入电压设计?

Guru**** 2558250 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5022

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/708109/pmp20058-how-to-modify-the-inpurt-voltage-design

器件型号:PMP20058

尊敬的 TI:

与 PMP20058核对后,输入电压的 VIN 为8V 至18V。

LM5022已接受最大60V 输入电压。

如何将输入电压从最大18V 更改为20.9V (19V+-10%)?

非常感谢。

Johnny

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    基本上、该参考设计可以直接支持您的20.9V 电压。 该设计具有可处理此轻微输入电压升高的裕度。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 TI:

    感谢您的帮助。 还有一个问题、我们能否将输出电压从54V 更改为57V?

    如何操作?

    请参阅您的 PMP20058原理图。

    如果我们需要更改变压器(T1)、如何定义 IPK?

    2. LM5022的 RT 有174K (R11)、LM5022的开关频率是多少?

    谢谢你。

    Johnny

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Johnny、

    首先、我不建议直接使用 PMP20058生成57V 输出、除非您移除 D1。 这是因为 D1为 VCC 引脚供电、其绝对最大额定值为14V。 如果您只是通过降低 R15来提高 Vout、VCC 的绕组电压也会增加、并且可能会损坏 VCC 引脚。

    移除 D1后、您可以降低 R15以将输出电压升高到57V。 请注意、这可能会增加 IC 的功耗、因为内部 LDO (VCC 稳压器)提供 VCC。 因此、请注意 IC 温升。

    如果您更换变压器、则可以使用相同类型的变压器、但向次级绕组再增加2圈、使其达到14T、并使另一个绕组保持相同。 这样、D1可以保持、IC 内部功耗可以降低。

    关于 RT、请注意、您应仔细阅读我们的数据表。 第12页的公式(1)决定了频率设置。 在本例中、它的典型值为100kHz。

    谢谢、
    Youhao