请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:PMP20058
尊敬的 TI:
与 PMP20058核对后,输入电压的 VIN 为8V 至18V。
LM5022已接受最大60V 输入电压。
如何将输入电压从最大18V 更改为20.9V (19V+-10%)?
非常感谢。
Johnny
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
器件型号:PMP20058
尊敬的 TI:
与 PMP20058核对后,输入电压的 VIN 为8V 至18V。
LM5022已接受最大60V 输入电压。
如何将输入电压从最大18V 更改为20.9V (19V+-10%)?
非常感谢。
Johnny