This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/TL431:SPICE 模型

Guru**** 2558250 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, TL431

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/712167/tina-spice-tl431-spice-model

器件型号:TL431
主题中讨论的其他器件:TINA-TI

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

你(们)好

我尝试将从 TI 网站下载的 TL431模型导入到 LTSPICE 中

模型为"TL431.lib"

我需要知道该模型的引脚排列顺序。

那么、技术上、在.SUBCKT TL431和.SUBCKT TL431_H8线性编码上(什么是1 2 3 4端口)? 哪一个是阴极、阳极、基准和 N/C?

请尽快

Teledyne 的 KIET Pham

650-861-8736

kpham@teledyne.com

.SUBCKT TL431 7 6 11.

* K a fdbk

R_R18 0 N165489551 Tc=0、0

C_C17 N16955362 0 1n

C_C18 2 6 0.5u

D_D11 N16976181 N16975344 DCLAMP

C_C19 3 4 0.08u

E_E23 2 N16955404值{i (V_V16)*15.6}

C_C22 N16955548 0 1n

R_R13 N16955401 N16955404 1 Tc=0、0

E_E27 VREF 0值{if (V (11、0)<2.495、V (11、0)、2.495)}

V_V16 N16955401 6 0Vdc

R_R14 0 N16955362 1 Tc=0、0

X_H8 7 N169559021 IKA 6 TL431_H8

E_E24 4 N16955473值{i (V_V17)*10}}

E_E28 N16955936 0 11 6 1.

V_V7 N16976181 6 2.

G_ABM2I2 6 N16975344值{ if ((V (3)-V (6))< 0、1.73*(V (3)-V (6))-1U,

+-1U)}

R_R15 N16955470 N16955473 1 Tc=0、0

V_V17 N16955470 6 0Vdc

G_G4 6 2 VREF N16955936 0.11

R_R16 0 N16493 9551 Tc=0、0

D_D12 N169559021 N16975344 DCLAMP

R_R17 N16955529 N16955532 1 Tc=0、0

C_C21 N16955493 0 1n

E_E25 3 N16955532值{i (V_V18)*100}}

V_V18 N16955529 2 0Vdc

V_V19 N16985445 0 0V 直流

.end

*美元

.subckt TL431_H8 1 2 3 4

H_H8 3 4 VH_H8 1

VH_H8 1 2 0V

.END TL431_H8

*美元

.model DCLAMP d

+ is = 1.35e-011

+ RS=0.005

+ n=0.001

+ cjo = 4.5e-011

+VJ=0.75

+ m=0.302

+t=5.04e-008

+ BV = 100

+ IBV=0.001

*美元

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    KIET、
    请使用记事本等文本编辑器打开模型文件。
    您查找的标签位于.SUBCKT 语句上方的文本中。
    此致、
    John
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好
    我在文本编辑器上打开了模型、模型没有告诉我引脚排列顺序或任何标签
    请参见下面的

    .SUBCKT TL431 7 6 11.
    * K A fdbk
    R_R18 0 N16955548 1 Tc=0、0
    C_C17 N16955362 0 1n
    C_C18 2 6 0.5 u
    D_D11 N16976181 N16975344 DCLAMP
    C_C19 3 4 0.08u
    e_E23 2 N16955404数值{i (V_V16)*15.6}}
    C_C22 N16955548 0 1n
    R_R13 N16955401 N16955404 1 Tc=0、0
    e_E27 VREF 0值{if (V (11、0)<2.495、V (11、0)、2.495)}
    V_V16 N16955401 6 0Vdc
    R_R14 0 N16955362 1 Tc=0、0
    X_H8 7 N169559021 IKA 6 TL431_H8
    E_E24 4 N16955473 value{i (V_V17)*10}}
    e_E28 N16955936 0 11 6 1
    V_V7 N16976181 6 2.
    G_ABM2I2 6 N16975344 value { if ((V (3)-V (6))< 0、1.73*(V (3)-V (6))-1U、
    +-1U)}
    R_R15 N16955470 N16955473 1 Tc=0、0
    V_V17 N16955470 6 0Vdc
    G_G4 6 2 VREF N16955936 0.11
    R_R16 0 N16955493 1 Tc=0、0
    D_D12 N169559021 N16975344 DCLAMP
    R_R17 N16955529 N16955532 1 Tc=0、0
    C_C21 N16955493 0 1n
    E_E25 3 N16955532值{{I(V_V18)*100}}
    V_V18 N16955529 2 0Vdc
    V_V19 N16985445 0 V 直流
    .end
    *美元
    .subckt TL431_H8 1 2 3 4
    H_H8 3 4 VH_H8 1
    VH_H8 1 2 0V
    .END TL431_H8
    *美元
    .model DCLAMP d
    + is = 1.35e-011
    + RS=0.005
    + n=0.001
    + cjo = 4.5e-011
    +VJ=0.75
    + m=0.302
    +t=5.04e-008
    + BV = 100
    + IBV=0.001
    *美元
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Kiet、

    这是模型文件指定的顺序

    .SUBCKT TL431 7 6 11.
    * K a fdbk

    这意味着
    7 = K
    6 = A
    11 = fdbk
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../Pin_2D00_out.pdfHiNikhil

    我假设 K 是阴极、A 是阳极

    如何处理 fdbk (反馈?)

    CNA 您是否可以帮助为 LT431制定出引脚排列顺序?

    参见随附的轮廓图

    谢谢

    KIET

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您对 A 和 K 的理解是正确的。
    FDBK 是 IC 中的 REF 引脚。