请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:PMP10949 伙计们、
是否有任何单芯片解决方案可从24VDC 开发120VAC (1MHz)?
我希望使用 MIC2168开发隔离式串联转换器设计
我希望开发以下电路
•VIN=24VDC
•Vout=120VAC、1MHz
•100%占空比时的最大功率输出= 7.5W (负载电阻为100 Ω)
最小功率输出为1%- 0.3W
示例原理图如下。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
伙计们、
是否有任何单芯片解决方案可从24VDC 开发120VAC (1MHz)?
我希望使用 MIC2168开发隔离式串联转换器设计
我希望开发以下电路
•VIN=24VDC
•Vout=120VAC、1MHz
•100%占空比时的最大功率输出= 7.5W (负载电阻为100 Ω)
最小功率输出为1%- 0.3W
示例原理图如下。