This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP10949:正在寻找24VDC 至125AC/1MHz 的隔离式串联谐振转换器设计

Guru**** 670150 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/710941/pmp10949-looking-for-a-isolated-series-resonant-converter-design-for-24vdc-to-125ac-1mhz

器件型号:PMP10949

伙计们、

是否有任何单芯片解决方案可从24VDC 开发120VAC (1MHz)?

我希望使用 MIC2168开发隔离式串联转换器设计

我希望开发以下电路
•VIN=24VDC
•Vout=120VAC、1MHz
•100%占空比时的最大功率输出= 7.5W (负载电阻为100 Ω)

最小功率输出为1%- 0.3W

示例原理图如下。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Shameer、

    MIC2168是非 TI 器件、因此我们无法支持此线程。

    此致、
    Sheng-Yang Yu
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉造成混淆。 我正在寻找 TI 的 MIC2168的替代产品

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Shameer、根据我们的 TI 交叉参考、我能够识别出一些您可以用作 MIC2168的替代器件的潜在 TI 器件。 请参阅下面的内容。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、John、

    感谢您的支持。 我看了一下。 我没有看到任何不适用于这些 IC 的应用、这表明我可以将其用作半桥控制器