This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/LMZM33603:在28V 输入下无法获得-5V 输出。 我尝试使用 TI 的示例反相设计进行仿真。

Guru**** 2558250 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, LMZM33603

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/710837/tina-spice-lmzm33603-unable-to-get--5v-output-with-28v-input-i-tried-to-simulate-with-ti-s-example-inverting-design

器件型号:LMZM33603
主题中讨论的其他器件:TINA-TI

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

您好!

我正在寻找 LMZM33603的仿真、输入+28V、我需要-5V 输出。  

我尝试过 TI 的示例、但无法获得-5V。  

请帮助。

谢谢、

Vinayak

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vinayak、

    Web 上的模型在 Vin=28V、Vout=-5V 时工作正常。 我使用的负载电流为3A。 我已附上获得的结果供您参考。

    请您重新检查一下吗?

    如果问题仍然存在、请将项目压缩并转发、以便我们可以查看。  

    此致、

    Karthik

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    PFA。

    我正在尝试在 TINA 上对其进行仿真。

    e2e.ti.com/.../LMZM33603_5F00_N5V.rar

    谢谢、

    Vinayak

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vinayak、

    PFA 更新的.tsc 文件。

    e2e.ti.com/.../LMZM33603_5F00_N5V_5F00_modified.TSC

    进行了以下修改:

    由于 Webench 上的早期模型不支持 IBB、因此宏文件略有修改。

    所有 GND 引脚(PGND、AGND 等)需要连接到反相输出(在您的情况下为-5V)。

    前馈电容(C4)过高。 我已将其更改为100pF。

    4、反馈电阻器(R4)不符合5V 的 VOUT。

    5.修改分析参数以避免不一致。

    由于 VIN 和 VOUT (C2)之间连接了一个电容器、因此在仿真开始时 VOUT 出现尖峰。 如果您想避免这种情况、请将其接地(0V)。

    此致、

    Karthik