主题中讨论的其他器件:TINA-TI、
工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型
您好!
我正在寻找 LMZM33603的仿真、输入+28V、我需要-5V 输出。
我尝试过 TI 的示例、但无法获得-5V。
请帮助。
谢谢、
Vinayak
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
PFA。
我正在尝试在 TINA 上对其进行仿真。
e2e.ti.com/.../LMZM33603_5F00_N5V.rar
谢谢、
Vinayak
您好、Vinayak、
PFA 更新的.tsc 文件。
e2e.ti.com/.../LMZM33603_5F00_N5V_5F00_modified.TSC
进行了以下修改:
由于 Webench 上的早期模型不支持 IBB、因此宏文件略有修改。
所有 GND 引脚(PGND、AGND 等)需要连接到反相输出(在您的情况下为-5V)。
前馈电容(C4)过高。 我已将其更改为100pF。
4、反馈电阻器(R4)不符合5V 的 VOUT。
5.修改分析参数以避免不一致。
由于 VIN 和 VOUT (C2)之间连接了一个电容器、因此在仿真开始时 VOUT 出现尖峰。 如果您想避免这种情况、请将其接地(0V)。
此致、
Karthik