This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-01606:更换输出 LCL 滤波器上的组件对10kW 三相三级并网逆变器参考设计的影响?

Guru**** 2560390 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-01606

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/709132/tida-01606-10kw-3-phase-3-level-grid-tie-inverter-reference-design-implications-of-replacing-the-components-on-the-output-lcl-filter

器件型号:TIDA-01606

您好!

我想问、在逆变器输出端的 LCL 滤波器中、将电感器和电容器替换为不同值是否涉及任何问题? 如果是、会产生什么影响?我希望这种影响很快就会对您产生影响。 TIDA-01606上的电流 LCL 滤波器在传递函数中有一些谐振、为了移除 LCL 滤波器的值、必须进行更改。

谢谢、

Patryk

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Patryk、
    设计指南第2.3.1.2节概述了设计中 LCL 滤波器的主要注意事项。 对滤波器值的更改会改变一些参数、即允许的纹波、无功功率吸收和衰减系数。
    经验证、滤波器谐振明显高于交流线路频率、但低于50kHz 的开关频率。 如果您对滤波器值有任何输入、我可以查看我们在系统中预期会产生什么实际影响。
    此致、
    Bart Basile
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bart、

    我们正在使用 TIDA-01606对器件实施闭环控制。

    滤波器值为(单相):

    在将上述值实施到滤波器中时、是否会对 TIDA-01606的上游产生任何影响?

    谢谢、

    Patryk

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Patryk、

    我对您在这里介绍的拓扑不太熟悉。 不过、从快速分析来看、与现有滤波器相比、50和60Hz 时的阻抗会显著增加、这会改变总系统效率。