请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TIDA-01606 您好!
我想问、在逆变器输出端的 LCL 滤波器中、将电感器和电容器替换为不同值是否涉及任何问题? 如果是、会产生什么影响?我希望这种影响很快就会对您产生影响。 TIDA-01606上的电流 LCL 滤波器在传递函数中有一些谐振、为了移除 LCL 滤波器的值、必须进行更改。
谢谢、
Patryk
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我想问、在逆变器输出端的 LCL 滤波器中、将电感器和电容器替换为不同值是否涉及任何问题? 如果是、会产生什么影响?我希望这种影响很快就会对您产生影响。 TIDA-01606上的电流 LCL 滤波器在传递函数中有一些谐振、为了移除 LCL 滤波器的值、必须进行更改。
谢谢、
Patryk