请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
主题中讨论的其他器件:TINA-TI工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型
您好!
我想仿真以下电路。 它是单相交流 EMI 滤波器的等效电路、仅可降低共模噪声。 共模噪声存在于交流电源的线路和中性点中。 我想检查我的滤波器能够衰减多少噪声。 因此、请帮助我建立电路连接并进行相同的仿真。
LC 值为 3.7mH ;(0.5) LD=60uH ; 2Cy=6600pF
负载 ZP (即 DUT)的规格如下:具有 PFC 的交流/直流升压转换器是当前应用中被测试的器件,该升压转换器的主要规格为:输入电压220V、开关频率94KHz、功率因数0.95、输出电压200V 和输出功率100W。
我不知道在负载时必须替换什么值以及如何检查噪声是否被滤除。 我的输入电源为交流单相、50Hz、325V (峰峰值)。