This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice:EMI 滤波器仿真

Guru**** 2556740 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/709571/tina-spice-emi-filter-simulation

主题中讨论的其他器件:TINA-TI

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

您好!

我想仿真以下电路。 它是单相交流 EMI 滤波器的等效电路、仅可降低共模噪声。 共模噪声存在于交流电源的线路和中性点中。 我想检查我的滤波器能够衰减多少噪声。 因此、请帮助我建立电路连接并进行相同的仿真。

LC 值为 3.7mH   ;(0.5) LD=60uH     ; 2Cy=6600pF

负载 ZP (即 DUT)的规格如下:具有 PFC 的交流/直流升压转换器是当前应用中被测试的器件,该升压转换器的主要规格为:输入电压220V、开关频率94KHz、功率因数0.95、输出电压200V 和输出功率100W。


我不知道在负载时必须替换什么值以及如何检查噪声是否被滤除。 我的输入电源为交流单相、50Hz、325V (峰峰值)。

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Vivek、

    噪声仿真将位于频域中。 您将能够看到输入噪声功率和输出噪声功率的频谱密度。

    您将需要适用于交流分析的升压转换器模型。 一旦可用、我们可以帮助您设置噪声分析。

    谢谢、
    JC
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您还可以隔离检查 EMI 滤波器、以查看其如何衰减高频噪声。 本文内容丰富。 所呈现的概念是足够通用的、并且可以在 TINA-TI 等任何仿真器中实现。

    www.edn.com/.../Use-LT-SPICE-to-analyze-input-filters
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我在上一个帖子中提供了电路设置、其中有几个已知值。 我需要对其进行仿真、以获得前面所述的结果。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不确定我是否理解您的后续问题。 您将需要将组件放置在原理图上(及其值)并运行仿真。

    如果您不熟悉 TINA-TI、我建议您观看下面显示的简短视频培训系列。 它将帮助您快速掌握工具的使用情况。