This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具:Webench Allegro 连接器安装

Guru**** 2558250 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/710080/webench-tools-webench-allegro-connector-installation

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

你(们)好

我下载了 WEBENCH Allegro 连接器(SNAC066)、并在下载完成后发现该文件没有任何扩展名(exe 或 msi)。

因此、我无法通过双击安装它。 我尝试先添加扩展 exe,然后再添加 msi,但这也不起作用。 我不知道如何安装。 安装指南太旧了、以至于即使指南中的文件名也不会更新、也没有任何帮助。

我正在 Windows 10计算机上运行 OrCAD 16.6、具有16GB RAM 和500GB 硬盘。

有人可以建议如何安装此连接器吗?

此致

ATIN Jain