请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
工具/软件:WEBENCH设计工具
你(们)好
我下载了 WEBENCH Allegro 连接器(SNAC066)、并在下载完成后发现该文件没有任何扩展名(exe 或 msi)。
因此、我无法通过双击安装它。 我尝试先添加扩展 exe,然后再添加 msi,但这也不起作用。 我不知道如何安装。 安装指南太旧了、以至于即使指南中的文件名也不会更新、也没有任何帮助。
我正在 Windows 10计算机上运行 OrCAD 16.6、具有16GB RAM 和500GB 硬盘。
有人可以建议如何安装此连接器吗?
此致
ATIN Jain