Other Parts Discussed in Thread: TIDA-01168, LM5170-Q1
主题中讨论的其他器件: LM5170-Q1
您好!
当我们希望降低功率(例如200W)并优化设计时、我们可以做些什么?
单相配置就足够了? 我认为每侧的 TIDA-01168最大电流为12V 侧的41.5Arms 和48V 侧的10.5Arms。
我们期望12V 侧(实际使用电压低)为60Arms、48V 侧为4.2Arms。
它似乎能够通过单相实现系统。 我的理解是否正确?
此致、
渡宝文弘