This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-01168:针对低功耗配置进行了修改

Guru**** 2558170 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-01168, LM5170-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/708860/tida-01168-modification-for-lower-power-configuration

器件型号:TIDA-01168
主题中讨论的其他器件: LM5170-Q1

您好!

当我们希望降低功率(例如200W)并优化设计时、我们可以做些什么?

单相配置就足够了? 我认为每侧的 TIDA-01168最大电流为12V 侧的41.5Arms 和48V 侧的10.5Arms。

我们期望12V 侧(实际使用电压低)为60Arms、48V 侧为4.2Arms。

它似乎能够通过单相实现系统。 我的理解是否正确?

此致、

渡宝文弘

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您关注 TIDA-01168。 有许多因素影响欺骗。 我建议您首先决定是否要针对优化设计

    • 尺寸
    • 效率
    • 成本。

    通常、可以创建200W 降压功率级。 根据您提供的数字、我预计电压为48和3.3V。这意味着占空比极低 D= 0.068。 这将影响效率、流经电感器的纹波电流、并由于最小的 TON 而限制开关频率。

    此类转换比对于双向直流/直流转换器而言非常罕见。 如果您不需要双向电源传输、我建议使用另一种直流/直流降压控制器。 如果您确实需要双向直流/直流转换器、那么基于 LM5170-Q1且具有两相(每相100W)的解决方案即可满足您的需求。

    我们 的 webench 工具可显著帮助您选择组件。

    或者、我建议 使用最近在版本4中发布的 Power Stage Designer。

    此致、Jiri Panacek