This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-00663:TPL0202-10MRTER 输出和比较器存在问题

Guru**** 2557810 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-00663

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/705229/tida-00663-problem-with-the-tpl0202-10mrter-output-and-comparators

器件型号:TIDA-00663

您好!

我一直在实施 TIDA-00663参考设计、现在我已将其全部应用到比较器部件。

我已经使用 ThorLabs 的 DET10A/M 测量了激光输出脉冲、结果符合激光产品说明书(80ns 干净脉冲)。 示波器中测量的信号位于附件中。 此外、我还使用板载检测器检测到了返回脉冲、并附加了 TIA 之后的信号。

但是、问题在于比较器。 当我测量 TP4中的"Laser _ON"信号时、我获得了一个非常奇怪的振荡信号。 此外、通过数字电位器控制的直流电压似乎受到激光_ON 信号的影响、与该信号具有很强的相关性。 我们的想法是使阈值保持恒定、只要"ler_on"信号优于该阈值、就会生成一个脉冲以停止 TDC。

对于返回信号、我有一个类似的问题、每当检测到脉冲时、阈值振幅约为1V。

当我尝试在不馈送激光器的情况下测量两个直流阈值时、我可以在电位计输出端获得恒定信号。

是否有人能帮助我找到此问题的根源?

是否有人成功实施了完整的 TIDA-00663设计?

提前感谢

Joaquim Santos

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Joaquim、

    很高兴看到您已推进 TIDA-00663的评估。
    这些测试是在 PCB 还是在试验电路板上进行的?
    我问的是、您测量的信号是高速信号、非优化的布局可能会导致这些问题。

    谢谢
    GIO
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Giovanni、

    这些测试直接在 PCB 上完成、并提供精确的布局。 但是 、我没有在 PCB 上直接焊接激光、而是焊接了三根导线、以便将激光安装在光学装置上。 导线长度约为20cm。 图片如下:

      

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    同时、我已将激光直接焊接到 PCB 上、结果仍然存在。
    这些振荡在电路的每个点发生、并且与激光脉冲发射同时发生。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Joaquim、

    您是否使用了我们推荐的相同激光器? OSRAM 的 SPL LL90_3具有内置组件、可降低寄生影响。 请记住、即使是激光二极管封装也会引入一些寄生电感。 因此、如果您在某个地方有一些寄生电容器、这可能会使其全部振荡。

    谢谢
    GIO
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    所有组件都是您推荐的组件。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Joaquim、

    我们需要对此进行进一步调查。

    我们将尽快返回给您。

    此致
    Giovanni
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Giovanni、

    首先,感谢大家的关注。

    我刚刚注意到、在激光驱动器(UCC27231DR)数据表中、建议使用0.1uF 去耦电容器。 但是、在 TIDA-00663设计中、电源 Vcc_laser 通过一个4.7uF 电容器(几乎大50倍)旁路至接地。 这种差异是否会影响振荡?  根据我测量的结果、我几乎可以100%地确保这些振荡在激光驱动器中引入。

    再次感谢。

    此致、

    Joaquim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此外、施密特触发器没有任何去耦电容器。

    这是微控制器输出的 PWM:

    这是施密特触发器(驱动器输入)之后的信号:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Joaquim、

    能否检查驱动器输出端的信号? 该信号是否也会振荡?

    如果是、这可能是激光打开振荡的原因。

    谢谢
    GIO
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    驱动器输出端的信号也会振荡。 在下图中、黄色信号是施密特触发输出、紫色信号是激光驱动器输出。 两个信号都在振荡。

    那么、在这种情况下、您建议我做什么?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Joaquim、

    您是否尝试使用0.1uF 替代4.7uF 去耦电容器? 您仍然看到振荡吗?

    谢谢

    GIO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我已经用一个0.1uF 电容器替换了4.7uF、并且在前缘转换时振荡持续存在、如下面所示、当 Vcc_Laser =12V 时。

    但是、在后沿、响应更清晰:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我注意到另一个与示波器探针相关的问题。

    这是直接在测试点上测得的阈值信号(TPL020-10MRTR)。 一些振荡大约为50mV。

    当我尝试同时测量施密特触发输出和阈值时、振荡显著增加到其他几百 mV、随着 Vcc_laser 的增加而增加。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Joaquim、

    您应该使用带短接地引线的裸探头、以减少在测量中看到的振铃。

    此致
    Giovanni