您好!
我一直在实施 TIDA-00663参考设计、现在我已将其全部应用到比较器部件。
我已经使用 ThorLabs 的 DET10A/M 测量了激光输出脉冲、结果符合激光产品说明书(80ns 干净脉冲)。 示波器中测量的信号位于附件中。 此外、我还使用板载检测器检测到了返回脉冲、并附加了 TIA 之后的信号。
但是、问题在于比较器。 当我测量 TP4中的"Laser _ON"信号时、我获得了一个非常奇怪的振荡信号。 此外、通过数字电位器控制的直流电压似乎受到激光_ON 信号的影响、与该信号具有很强的相关性。 我们的想法是使阈值保持恒定、只要"ler_on"信号优于该阈值、就会生成一个脉冲以停止 TDC。
对于返回信号、我有一个类似的问题、每当检测到脉冲时、阈值振幅约为1V。
当我尝试在不馈送激光器的情况下测量两个直流阈值时、我可以在电位计输出端获得恒定信号。
是否有人能帮助我找到此问题的根源?
是否有人成功实施了完整的 TIDA-00663设计?
提前感谢
Joaquim Santos